主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
在当前的 Processor SDK 用户指南中、Uniflash 仅支持 UART 和 JTAG、因此适用于小尺寸应用。 但是、如果对于具有较大文件系统的基于 Linux 的应用程序、它应该会很耗时。
https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/latest/rtos/index_board.html#uniflash
我的客户使用 eMMC 引导存储、建议使用什么方法从生产线上的空闪存中刻录 eMMC?
BTW、在生产线上、客户的计算机将运行其测试应用程序、该应用程序将在自己的应用程序中运行闪存刻录和其他测试程序、因此需要将闪存刻录集成到自己的应用程序中、或从应用程序调用闪存刻录、 并从闪存刻录中获得"通过"或"失败"反馈、以通知应用程序自动转到下一步。 如果要配置的步骤太多、则对生产线工人来说将会太复杂。