This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:TMS320DM8148

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM8148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/911441/tms320dm8148-tms320dm8148

器件型号:TMS320DM8148

另外、该器件  的 TMS320DM8148实例数量是多少?  我们如何计算类似器件的实例数量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    很抱歉,我没有得到你的问题。 哪个模块的实例数?

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要询问 TMS320DM8148的实例数 以及计算实例数的一般规则是什么。

    正如我在微控制器的某些数据表中看到的、这个属性"实例数"如下所示:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dra75p.pdf?ts=1591360190213

    因此、我需要知道"实例数"是什么意思、以及如何计算此属性、以防数据表中提到此属性。

    此致

    Ahmed Sabry

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmed、

    共享数据表中的实例数是指邮箱实例。 这用于处理器间通信。  

    根据 SoC 的不同、可能存在多个模块实例、请参阅规格、数据表以了解 SoC 支持的实例数。

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回复、Brijesh、但我仍然需要进一步澄清"实例数"的含义、因为需要对其进行定义  

    此外、还需要知道如何在数据表中未提及的情况下推导实例数?

    _还需要知道此属性 "实例数"是否特定于 SOC、或者是否可与图形设备配合使用?

    感谢您的合作。

    谢谢

    Ahmed Sabry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我没有收到您的问题? 为什么要减少实例的数量?  

    在数据表/规格中、实例数量是特定的 SoC。  

    Rgds、

    Brijesh