This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:引导 eMMC 时出现 Saveenv 错误

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/913291/am5718-saveenv-error-when-booting-emmc

器件型号:AM5718

您好!  

我使用的是 PROCESSOR-SDK-u-boot-2019.01

使用 eMMC 引导 u-boot 时、某些命令失败

"保存"

我在没有 SD 卡的情况下启动到 eMMC、但环境变量似乎存储在 SDCard 区域中。

我找到了类似的 e2e 内容、但无法应用它、因为 U-boot 版本不同。

类似的 e2e 内容: https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/758375/2802545#2802545

是否可以在 u-boot-2019.01版本中设置 FAT_ENV_DEVICE_AND_part?

请帮助在 eMMC 区域设置 ENV

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minsun、

    请 git 是 u-boot 树上的附加补丁、然后尝试 saveenv。 我已尝试使用已移除卡的 saveenv
    我成功地保存了环境。 基本上删除了保存到 SD 中并将其保存到 eMMC 中。

    谢谢、
    Keerthye2e.ti.com/.../0001_2D00_configs_2D00_am57xx_5F00_evm_5F00_defconfig_2D00_save_2D00_enviroment_2D00_to_2D00_eMMC.patch.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速准确地回答问题!