This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:SPI 中断触发条件

Guru**** 1783250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/913582/tms320c6748-spi-interrupt-trigger-condition

器件型号:TMS320C6748

您好!

TXBUF 和 RXBUF 的大小是多少? TX 满和 RX 满的触发条件是什么?

if (intCode = SPI_RECV_FULL)


RX_LEN --;
*p_rx =(char) SPIDataReceive (SOC_SPI_1_regs);
P_RX++;
如果(!rx_len)

标志= 0;
SPIIntDisable (SOC_SPI_1_regs、SPI_RECV_INT);

intCode = SPIInterruptVectorGet (SOC_SPI_1_regs);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是一个16位缓冲器、请参阅数据表中的图6-36:

    RX 和 TX 满的条件显示在 TRM 中 SPI 章节的下面的代码段中。

    此致、
    Sahin