This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从 UART 引导

Guru**** 2667985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/913080/boot-from-uart

您好!

我正在使用  AM572x GP EVM 板。SDK 版本为  ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-06.03.00.106。

我需要从 UART 引导 U-Boot。

我发现了一些资源、如下所示:

http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/Foundational_Components_U-Boot.html#booting-u-boot-from-the-console-uart

但 我有一些错误:

Antoine@UCOUNTU01:~$ picocom -b115200 -D8 -PE -fn -s "sx -KB"/dev/ttyUSB0
picocom v1.7

端口是       :/dev/ttyUSB0
FlowControl   (流程控制):无
波特率   :115200
奇偶校验为     :偶数
数据中心  有:8.
转义为     :C-A
本地回波为 :否
noinit 为     :否
北集为    :否
诺洛克是     :否
send_cmd 为   :sx -KB
Receive_cmd 为:Rz -vv
IMAP 是:         
OMAP 是:         
EMAP 是       :crlf、delbs、

终端就绪

***文件:/home/antoine/u-boot-spl.bin
Sx -KB /home/antoine/u-boot-spl.bin  
发送/home/antoine/u-boot-spl.bin、391个块:立即提供本地 XMODEM 接收命令。
重试0:接收器已取消

传输未完成

***退出状态:128

我发现其他人也有问题:

https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/516467/1884780#pi316653=2

关于此答案:"还请不要忘记在 beagle_x15.h 中添加#define CONFIG_SPL_YMODEM_support、以便在 u-boot 中包含 x 调制解调器支持 (这对于 UART 引导是必需的)"

此路径位于   ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-06.03.00.106中的什么位置?

最好能回答任何问题。

 

是的

Antoine@UCOUNTU01:~$ picocom -b115200 -D8 -PE -fn -s "sx -KB"/dev/ttyUSB0
picocom v1.7

端口是       :/dev/ttyUSB0
FlowControl   (流程控制):无
波特率   :115200
奇偶校验为     :偶数
数据中心  有:8.
转义为     :C-A
本地回波为 :否
noinit 为     :否
北集为    :否
诺洛克是     :否
send_cmd 为   :sx -KB
Receive_cmd 为:Rz -vv
IMAP 是:         
OMAP 是:         
EMAP 是       :crlf、delbs、

终端就绪

***文件:/home/antoine/u-boot-spl.bin
Sx -KB /home/antoine/u-boot-spl.bin  
发送/home/antoine/u-boot-spl.bin、391个块:立即提供本地 XMODEM 接收命令。
重试0:接收器已取消

传输未完成

***退出状态:128

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该文件位于 SDK 的 board-support/u-boot*目录中。 该文件应在  include/configs/beagle_x15.h 中提供

    此致

    Karthik