This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:通过以太网交换机 CPSW2G 连接 MCU R5F (安全岛)

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/910642/tda4vm-connect-the-mcu-r5f-safety-island-over-ethernet-switch-cpsw2g

器件型号:TDA4VM

大家好、

我在 这里看到  、CPSW2G 连接到安全岛、可用于直接连接到 MCU。 在文档中、我找不到在 R5F MCU 上运行 TCP/IP 堆栈的任何示例。 我有几个问题、希望能得到解答:

-如何将交换机直接连接到 MCU 而不是 Linux?

-交换机配置是否需要任何固件?

-是否有可用于安全 MCU 的 TCP/IP (NDK)示例?

再次感谢、

Pouyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pouyan、

    是的、可以将 CPSW2G 分配给在 MCUSS 中运行的 R5F。

    CPSW2G 单 MAC 端口不需要任何以太网固件。 以太网固件用于管理 CPSW9G 多端口交换机。

    有关 NDK 示例、请参阅 http://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/psdk_rtos_auto/docs/user_guide/developer_notes_ethfw.html

    文档链接位于8.9.3中

    示例链接位于8.9.4.4中、专门突出显示 了"pdk/packages/ti/drv/cpsw/examples/cpsw_Nimu_example"以及 CPSW2G/9G 的 NDK 集成示例。 支持的内核(MCU2_0、mcu1_0、mpu1_0、MCU2_1)

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    感谢您提供信息和链接。 他们真的很有帮助、我还有一个问题:

    我是否需要停用 Linux 以太网驱动程序才能将交换机与 MCU 配合使用?

    再次感谢

    Pouyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pouyan、

    是的、如果资源分配给 Linux、则会与 MCU 应用程序发生冲突。

    此致、

    Dave