This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:需要 Caffe-Jacinto 模型来比较性能与放大器;TDA2x &放大器上的精度参数;TDA4x

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/910301/processor-sdk-dra8x-tda4x-need-caffe-jacinto-models-to-compare-performance-accuracy-parameters-on-both-tda2x-tda4x

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

您好!

我正在使用 TDA4x 处理器[基于 PC 的仿真]、因为我需要比较 TDA2x 和 TDA4x 的性能、精度和时间。

我需要 Caffe-Jacinto 模型。 我想按照下表进行比较。
 
 
TDA2X
TDA4X
物体检测模型
jdetNet_ssd (存在于 TIDL1.1的 testvecs 中)
TDA4X 的 jdetNed_ssd 相同
分割模型
jsegnet21 (存在于 TIDL1.1的 testvecs 中)
TDA4X 也是 jsegnet21
对象分类模型
jacintonet11v2 (存在于 caffe-Jacinto-models repo 中)
jacintonet11v2
 
如果“jdetNet_sd”不适用于 TDA4X,则需要在 TDA2x 和 TDA4x 上运行的对象检测模型。
 
谢谢、此致、
A. Kavya Harini