This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6418:TMS320C6418

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6418
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/910137/tms320c6418-tms320c6418

器件型号:TMS320C6418

大家好、我们很长时间使用 C6000系列。 在几乎所有平台中、我们都将其与8Mx32 (256Mbits) SDRAM 配合使用、但在一个平台中、我们需要更多的 RAM 存储器、因此我调查了市场上的 SDRAM、并找到了 IS42S32160F-7TLI、16Mx32 (512Mbits)。 到目前为止还可以、但 在我检查 SPRA433E 之后、如下所示。 那么、我能否问我是否可以使用具有512Mbits 内存空间的 x32宽数据、或者 C6418是否仅支持具有512Mbits 内存空间的 x16宽数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serkan、

    很遗憾、我看不到您所指的附件。  您能否提供文档编号和章节编号?

    此致、Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    spra433e 的第1.3节。512 Mbit 只有 x16宽度选项。

    我们能否将 x32数据宽度的 TMS320C6418用于512 Mbit 存储器、或者能否很快 将 IS42S3216F-7TLI (16Mx32)与 TMS320C6418结合使用?

     

    此致 、Serkan

    宽度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serkan、

    如第1.3节所述、该表未包含支持的所有器件配置的详尽列表。  您要询问的 ISI 器 件确实满足预充电位的可编程功能以及行地址、列地址和总组数。  只要它满足接口的时序要求、就应该支持该器件的外观。

    此致、Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    很抱歉、我要求澄清、那么我们是否可以使用用于 TMS320C6418的 x32数据宽度 SDRAM (即4Mx32x4组)获得512 Mbit 内存空间?  

    Regars、Serkan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serkan、

    如 TMS320C6000 DSP 外部存储器接口(EMIF)参考指南(SPRU266E)的第4.3节所示、使用 x32位接口时、TMS320C6418可寻址128M 字节。  您列出的 ISI 512Mbit 内存包含64Mbtyes、您应该能够寻址整个器件。  如果您查看第4.4.1节、它将向您展示组、行和列位如何映射到线性地址。  

    此致、Bill