大家好、我们很长时间使用 C6000系列。 在几乎所有平台中、我们都将其与8Mx32 (256Mbits) SDRAM 配合使用、但在一个平台中、我们需要更多的 RAM 存储器、因此我调查了市场上的 SDRAM、并找到了 IS42S32160F-7TLI、16Mx32 (512Mbits)。 到目前为止还可以、但 在我检查 SPRA433E 之后、如下所示。 那么、我能否问我是否可以使用具有512Mbits 内存空间的 x32宽数据、或者 C6418是否仅支持具有512Mbits 内存空间的 x16宽数据?