This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 采用 CC3200s 的直流供电 Wifi 门铃。 有关 BOM + HD 图像传感器、PIR、电池尺寸和无线充电的建议。

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQ25895M, TIDA-01579, TIDA-00489, TIDA-01589
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/767528/dc-powered-wifi-doorbell-with-cc3200s-recommendations-on-bom-hd-image-sensor-pir-battery-sizing-wireless-charging

主题中讨论的其他器件:BQ27Z561BQ25895MTIDA-01579TIDA-00489TIDA-01589

大家好、我对整个电子产品是一个新手。 我需要有关以下问题的一些建议、请提供任何可能的帮助。

我需要使用 TI 在以下链接中提供的参考架构为电池供电的可视门铃开发 BOM。

www.ti.com/.../video_doorbell_baby_monitor

但是 、我 需要在以下方面提供帮助:

1. CC3200s MCU 是否同时提供 Wi-Fi 和视频处理及编码功能?

2.对于可针对此门铃设计进行优化的合适的第三方供应商摄像头传感器芯片组(低功耗)、是否有任何建议?

3.是否有人推荐符合我的要求规格的 BOM,如以下所示:  

WiFi 门铃规格

  • 1080p 弱光 功能
  • 可充电电池寿命长达8个月
  • 无线充电
  • AWS API 支持。
  • 8M PIR 传感器(接近范围)  
  • 优质 扬声器和麦克风
  • 外形小巧

 的假设 是门铃每天录制多达5分钟的影像、默认情况下处于待机状态。

提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您与我们联系。

    1) 1) Omnvision OV798视频编码器+ OV2736 1080p 图像传感器可与 CC3220配对使用以进行视频处理
    2)电源树参考设计 TIDA-01579可用于具有电池充电器和 TI 产品系列中电量监测计的电源插座、具体取决于电池化学成分和能量密度(BQ25895m 充电器+ BQ27Z561电量监测计)
    3) 3)可以参考 TIDA-00489设计来构建低功耗 PIR 运动检测
    4) 4)对于音频子电路、可参考 TIDA-01589参考设计

    此致、
    Srinivasan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sri、

    感谢您的回复。 我不是很专业、但我想知道德州仪器(TI)是否可以帮助我设计无线门铃设计(以及无线充电模块)和 BOM? 否则、您是否有任何合作伙伴可以推荐给我?

    谢谢