请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561、 BQ25895M、 TIDA-01579、 TIDA-00489、 TIDA-01589大家好、我对整个电子产品是一个新手。 我需要有关以下问题的一些建议、请提供任何可能的帮助。
我需要使用 TI 在以下链接中提供的参考架构为电池供电的可视门铃开发 BOM。
www.ti.com/.../video_doorbell_baby_monitor
但是 、我 需要在以下方面提供帮助:
1. CC3200s MCU 是否同时提供 Wi-Fi 和视频处理及编码功能?
2.对于可针对此门铃设计进行优化的合适的第三方供应商摄像头传感器芯片组(低功耗)、是否有任何建议?
3.是否有人推荐符合我的要求规格的 BOM,如以下所示:
WiFi 门铃规格:
- 1080p 弱光 功能
- 可充电电池寿命长达8个月
- 无线充电
- AWS API 支持。
- 8M PIR 传感器(接近范围)
- 优质 扬声器和麦克风
- 外形小巧
我 的假设 是门铃每天录制多达5分钟的影像、默认情况下处于待机状态。
提前非常感谢!