主题中讨论的其他器件:RFSDK、
您好!
我们 使用 66AK2L06 和 ADC14X250设置优化雷达系统设计。
我们能够使用66AK2L EVM 高速采样模拟信号。
我们分别实现了输入模拟信号的 I 和 Q 数据。 但我们不需要 I 和 Q 值。 我们需要模拟信号的数字值。
我们 认为它可能与以下文件相关: Lamarr_DFE_1xLTE80_HC_245p76_JESD121_121x_CDFRsum_noCFRnoDPDe_lane0_v2.bin 和 AID_PLAYBACKFULL_1xLTE80_Demo2_NoNPSAC.out
(@ 66AK2L06-Design-Demo_RFSDK_02.00.03.00-DEMO2_01.00.00.tar.gz\usr\share\radio\demo2_pack\dsp\Lamarr-lte80-demo2)
是否可以查看此文件的源文件?