This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2:TDA2P 和 TDA2SX

Guru**** 2542160 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA756, TDA2P-ACD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/766835/tda2-tda2p-and-tda2sx

器件型号:TDA2
主题中讨论的其他器件:DRA756

请帮助我们澄清以下问题:

1. TDA4产品规划和数据表发布进度?

DRA756和 TDA2S 开发板应该相同? 我们知道,DRA756侧重于汽车娱乐,TDA2X 侧重于 ADAS,我们开发 基于 DRA756开发板的系列产品,我们是否应该使用 DRA756演示板为 TDA2X ADAS 开发部分功能?  

3. TDA2X 模型确认:我们基于 TAD2P-ACD 开发传感器融合、我们知道 TDA2P 只是 TDA2x 数据表的打印屏幕上的原型。 我们是否会在大规模生产阶段使用 TDA2SXTB?

或者我们得到错误信息、TDA2P-ACD 和 TDA2SXTB 都是不同的可订购大规模生产模型。  对于 TDA2P-ACD 和 TDA2SXTB,哪种性能更好?  功能安全认证产品模型是 TDA2P-ACD 还是 TDA2SXTB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    TDA4正在开发中。 初始数据表预计将于下周推出。

    2.是的、可以使用相同的 EVM。

    TDA2P-ACD 和 TDA2SXTB 都是不同的可订购大规模生产模型。 请注意、它们采用不同的封装... 器件演变阶段标记位于第一个位置(请参阅器件命名约定)

    谢谢、
    直径
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供 TDA2SXTB 数据表的网站链接、如果 TDA2SXTB 数据表与 TDA2相同、我们可以提供该数据表;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、数据表是相同的。

    此致、
    Rishabh