This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:A15用于读取和写入 DDR 位置的 Linux 自定义应用程序

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/762698/linux-am5718-a15-linux-custom-application-to-read-and-write-ddr-locations

器件型号:AM5718

工具/软件:Linux

大家好、

在我们的一个项目中、我们希望实现一个将在 从用户接收到的位置测试 DDR 的函数。  我尝试使用 mmap、但无法访问 DDR 位置。  

那么、有人能建议我从 Linux 自定义应用程序访问 DDR。

此致、

努瓦尔 P