This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:如果每个 AM3357芯片使用相同的以太网 MAC 地址从具有 BOOTP 和 TFTP 的 EMAC 引导?

Guru**** 2547600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/762163/am3357-if-every-am3357-chip-uses-the-same-ethernet-mac-address-for-boot-from-emac-with-bootp-and-tftp

器件型号:AM3357

您好!

在技术参考手册26.1.9.4-1中、以太网 MAC 地址来自 mac_ID0_lo 和 mac_ID0_hi。

如果 IC 器件型号相同、我想知道默认值是否完全相同?

例如、所有 AM3357BZCZA30对 BOOTP 使用相同的默认 MAC 地址?

谢谢。

此致、

Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathan、

    对于每个 AM3357BZCZA30器件、这些 MAC 地址(mac_ID0_lo 和 mac_ID0_hi 中的值)应不同。 有关更多信息、请参阅以下指针:

    e2e.ti.com/.../667430
    e2e.ti.com/.../588990

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您没有其他与此 e2e 主题相关的问题、请关闭/验证/解决此主题。

    此致、
    帕维尔