This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5746:"Clear Feature Request"In "USB Bulk Device Class Driver"

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/764209/rtos-am5746-clear-feature-request-in-usb-bulk-device-class-driver

器件型号:AM5746

工具/软件:TI-RTOS

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送了有关 PROCESSOR-SDK-RTOS-AM57X 中的"USB 散装器件类驱动程序"的问题。

 

问题:

-您能否告诉我们如何识别"USB 批量器件类驱动程序"中的"清除功能请求"?

-什么是来自器件端的"清除功能请求"的接收通道事件?

-是否有任何推荐的使用回调函数的方法、例如"tUSBDBulkDevice:pfnRxCallback、pfnTxCallback"?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您提到的 P-SDK RTOS 版本是什么? 清除功能请求位于 USB 驱动程序管道写入和读取功能内、您能解释一下这个问题的背景吗?

    回调位于中断上下文中、该示例展示了用法。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的善意。

    非常感谢您的帮助。

    我会将答案发送给客户、包括您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您的善意。
    非常感谢您的帮助。

    他们向我们发送了如下所示的 PDK 版本;
    - pdk_am57xx_1_0_11
    - PDK_AM335x_1_0_12
    (当时、他们不会将后接地发送给我们、抱歉。)

    他们还向我们提出了其他问题。

    问题:
    1:如何从用户应用中了解"标准器件请求"(如清除功能)?
    -他们在 PDK 中找到了相关的说明、例如"USB_BREQUEST_CLEAR_FEATE"。
    -但是他们没有使用"USB_BREQUEST_CLEAR_FEATE"找到任何源代码或示例。
    2:如何了解"恢复"和"暂停"?
    -他们在 usblib.h 中找到了相关的说明、例如"pfnSuspendHandler、pfnResumeHandler"
    但他们没有使用"pfnSuspendHandler、pfnResumeHandler"找到任何源代码或示例。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我创建了新主题、重点介绍该主题。
    我想关闭这个线程。

    此致、