请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2EVM5777 工具/软件:Linux
您好!
我们将 TDA2XEVM 硬件与视觉 SDK 搭配使用、采用 tda2xx_evm_linux_all 配置。
这里、我们尝试将 GPS 软件狗连接到具有 USB 串行接口的 TDA2x。
我们使用连接到 TDA2X 的 OTG 电缆进行了同样的连接。
串行设备上的 dmesg 日志和 LED 指示灯确认加密狗已通电并已连接。
但是、TDA2X 端未显示任何器件文件(如/dev/ttyUSB0)。
在使用"make kernel_menuconfig"命令启用"设备驱动程序/USB 支持/USB 串行转换器支持"下的以下功能后、我们再次构建了 Linux:
- USB 通用串行驱动程序、
- USB 串行简单驱动器、
- USB FTDI 单端口串行驱动器、
- USB 调试器件
但串行设备连接仍然失败。 (行为与以前相同)
您能不能建议在 Vision SDK Linux 上启用 USB 串行接口以能够与软件狗进行通信需要做些什么。
提前感谢。
此致、
Ranjith Bhide