This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMDSOSKL137:McASP 音频示例配置

Guru**** 1101210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/763743/rtos-tmdsoskl137-mcasp-audio-example-configuration

器件型号:TMDSOSKL137

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我的 EVM 是 TMDSOSKL137、我使用 的是 Processor SDK RTOS 05_02_00_10

我正在测试 PDK 示例  

C:\ti\pdk_omapl137_1_0_7\packages\MyExampleProjects\MCASP_Audio_evmOMAPL137_c674xExampleProject

对于记录读取数据(麦克风输入和线路输入)、 我应该看到并修改哪些部分或变量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们能在这里安排一些有关"录制"的详细信息。 您是要创建文件吗? 如果是、它应该包含什么类型的数据、采样率、原始数据或压缩数据等
    请澄清一下、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我连接麦克风输入和线路输入时、我希望接收和查看原始数据(I2S 或 TDM 数据/PCM 数据等)或压缩数据(音频波形数据)。
    因为我必须对这些数据进行编码和处理。 (44.1或48kHz 和16或32位,高无^^度,用于数字处理更好)
    此外、我还想了解 MIC IN 和 Line In 至" MCASP_Audio_evmOMAPL137_c674xExampleProject"中的所有类型的音频数据格式
    EX)DOUT IN 音频编解码器(3106)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您从"pdk_omapl137_1_0_7"中提到了"mcasp_Audio_evmOMAPL137_c674xExampleProject"、但我找不到它。
    您能否指定此项目中包含哪些源文件、以便我可以检查它们并回答
    "此外、我想知道从 MIC IN 和 Line In 到的所有类型的音频数据格式"
    问题的一部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动而关闭。 如果需要、请重新打开。

    Michail