主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具/软件:Linux
您好!
我有一个 AM3351定制板。 我已对定制板的 U-boot 和内核进行了更改。 此外、还通过 UART 刷写了 U-boot。 在 U-boot 中、我能够检测电路板上的 EMMC 和 uSD 卡。 下一步、我将尝试使用 EMAC1 (按引导顺序)通过 Uniflash 刷写 u-boot、内核和文件系统。 但是、闪烁并未超过0%。 此问题上是否有潜在客户?
此外、板上还有 uSD 卡连接器。 有人能不能让我访问相关的 TI wiki 链接、了解如何在 uSD 卡上对代码进行分区和刷写、使其可引导。 谢谢!