请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSDSK6713 你(们)好 我是 Ammar,在 DSP 套件 DSK6713上从事实时音频处理项目。 我的代码需要更多内存并尝试使用 SDRAM,但它给出了错误,因为 当我调用 malloc 时,为什么它返回0x000000?
GEL 文件已附加。 如果我需要在 GEL 文件中进行更改、请提供帮助。 请告诉您是否需要任何更改或配置。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好 我是 Ammar,在 DSP 套件 DSK6713上从事实时音频处理项目。 我的代码需要更多内存并尝试使用 SDRAM,但它给出了错误,因为 当我调用 malloc 时,为什么它返回0x000000?
GEL 文件已附加。 如果我需要在 GEL 文件中进行更改、请提供帮助。 请告诉您是否需要任何更改或配置。
此致
感谢您的回复 Mark。 我已配置 SDRAM。 但现在我的程序运行速度要慢得多。 花费30ms 的函数现在花费的时间高达280ms。
我应该怎么做? 您能不能建议我使用具有高达1MB 内部存储器的浮点 DSP 套件或评估模块? 我只因为内存和速度而滞留在项目中。
我目前正在 DSK6713上处理实时音频处理项目、我需要速度和内存。 如果使用 SDRAM、速度会大幅降低。 我需要任何套件而不是处理器、因为没有时间进行 PCB 设计。
请帮帮我
此致