This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TIDEP-0100:Linux SD 卡引导映像示例?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0097

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/768096/linux-tidep-0100-example-linux-sd-card-boot-image

器件型号:TIDEP-0100
主题中讨论的其他器件:TIDEP-0097

工具/软件:Linux

您好!

我有一位客户想知道此参考设计是否有示例 Linux SD 卡启动映像。 看起来测试报告主要涉及硬件验证。

此致、

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munan、您好!

    TIDEP-0097用户指南中有一节从3.1.2.1段开始介绍软件。 它将指导您为 LCARD (参考设计的名称)克隆和编译 u-boot。 然后、您将需要设备树、该树需要克隆内核、然后编译设备树。 设计指南将让您了解要使用的 git 分支和 defconfig。

    由于您对 Linux 处理器 SDK 感兴趣、而不是对 Android 感兴趣、因此您实际上可以从 SDK 下载页面上以".img"格式提供的 Processor SDK 文件系统和内核开始。 写入 SD 卡后、您需要将 u-boot 替换为您编译的 u-boot。 然后、对于下一步、您需要使用 Linux PC 将"dra71-lcard" dtb 文件添加到文件系统的引导目录中。

    为 LCARD 和 LCARD DTB 构建 u-boot 后、您可以使用它们来引导 Linux SDK、就好像它是任何其他 EVM 一样。  

    此致、
    Ahmad