This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:VisionSDK:摄像头 DCC 工具

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/768024/tda3-visionsdk-camera-dcc-tool

器件型号:TDA3

大家好、

我的客户希望使用"packages/ti/drv/vPS/src/器件"中未列出的摄像头。 开发驱动程序看起来不是问题。

但我们不了解 DCC 配置。 您能不能 thу 说明如何获得 Δ Σ DCC。 我在 e2e 上发现有一些 DCC 工具。

此工具是否用于生成 DCC?

如何获取该工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vsevolod、

    DCC 工具可从 CDDS 下载、请查看 VisionSDK_UserGuide_TDA3xx.pdf 中的"3.9 DCC"章节、了解其确切链接和工具使用说明。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、
    感谢您的回复。

    如何访问 CDDS? 如何为我的客户提供 CDDS 访问权限?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vsevolod、

    对于您的帐户、您需要在此处提交一个 TT ("帐户和密码"):
    help.ti.com/.../helpticomSubmitTicket

    对于客户帐户、您也可以在此处询问、但请注意、客户需要签署 NDA。

    此致、
    Yordan