This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:TMS320C6748

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/766197/tms320c6748-tms320c6748

器件型号:TMS320C6748

您好!

我尝试对 LCDK6748实施人脸检测、当我编译代码时、我不会收到任何错误、但当我尝试上传代码时、我会收到以下错误

"C674x_0:GEL:加载文件时遇到问题:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\c6sdk_02_00_00_00\demos\facetitetit\build\cgt_ccs\lcdk\Debug\facetitetitect_lcdk.out 无法打开文件"。

请尽快帮助我解决此错误

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否更改了项目的位置? 您能否验证.out 文件是否位于路径 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\c6sdk_02_00_00\demos\facetitetit\build\cgt_ccs\lcdk\Debug\facetitect_lcdk.out 中

    您还可以手动加载代码。 转至 View -> Target Configurations 并启动您的目标配置、然后单击 C6748内核并执行 Run -> Load Program -> Browse Project ->、然后选择您的.out 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复、我没有更改项目的位置、.out 文件不在该路径中。

    当我生成代码时遇到以下错误、我安装了所有必要的软件、但未找到问题所在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否安装了 XDCtools? 您的系统上是否存在路径"C:/ti/xdctools/3_51_01_18_core_win32/xs?

    我怀疑您需要在项目属性-> CCS 编译->变量中修改 XDC_CG_ROOT 变量、以指向正确的目录。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、现在我能够获取.out 文件 、并且我也获得了输出。

    非常感谢您的建议