This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358-EP:L1 &L2高速缓存奇偶校验&ECC

Guru**** 688030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/765812/am3358-ep-l1-l2-cache-parity-ecc

器件型号:AM3358-EP

您好!

我希望仔细检查缓存奇偶校验/ECC 故障的报告方式、因为这很难测试。  我的理解是:

-要在 L1奇偶校验故障时启用异常,我只需在辅助控制寄存器中设置 L1PE

-要在 L2奇偶校验或 ECC 故障时启用异常,我只需设置 L2高速缓存辅助控制寄存器中的“奇偶校验或 ECC 使能”位21。

是否需要执行任何其他步骤来生成异常?

是否有一种简单的方法来测试它、例如在 CP15中使用 L2奇偶校验/ECC 阵列操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mat、您好、您可能可以在 ARM 网站上找到有关此内容的更多信息、因为这些问题以核心为中心。 此外、请确保使用 TRM 第3.1.4节中介绍的安全监控器调用来访问这些 ARM 内核寄存器。 由于访问受限、我认为没有一种简单的方法来测试缓存中的奇偶校验或 ECC。

    此致、
    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    谢谢、是的、我将使用 TRM 中的代码序列来启用奇偶校验和 ECC。 我在 ARM 网站上没有找到太多内容、因此我想知道它是否是针对实现者(即 TI)的。 我注意到缓存有大量 BIST 支持、但我不确定它是否可通过代码提供给终端用户、其读数与制造商测试的读数类似。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mat、您好、是的、BIST 通常不适用于最终用户。 很抱歉、我在这里没有一个好的答案。 没有内置的方法来注入错误来测试 ARM 内核 ECC

    此致、
    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MAT、请单击 此处确认:e2e.ti.com/.../316839

    此致、
    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这回答了问题。