请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358-EP 您好!
我希望仔细检查缓存奇偶校验/ECC 故障的报告方式、因为这很难测试。 我的理解是:
-要在 L1奇偶校验故障时启用异常,我只需在辅助控制寄存器中设置 L1PE
-要在 L2奇偶校验或 ECC 故障时启用异常,我只需设置 L2高速缓存辅助控制寄存器中的“奇偶校验或 ECC 使能”位21。
是否需要执行任何其他步骤来生成异常?
是否有一种简单的方法来测试它、例如在 CP15中使用 L2奇偶校验/ECC 阵列操作?