This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2:TDA2SX EMIF DDR3

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/766672/tda2-tda2sx-emif-ddr3

器件型号:TDA2

你(们)好

我们将使用该 IC。 那么、我们能否仅使用一个带有 DDR3的 emif1接口、或者我们必须 同时使用带有 DDR3的 emif1和 emif2?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据用例要求、您也只能使用一个 EMIF。

    此致、

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Yuri、

    除了 Rishab 说的:如果只想使用 EMIF1或 EMIF2、则需要在 DMM 中正确配置 LSA_MAP 寄存器。 TDA2x TRM 的“使用 Lisa 解决管理问题”一节对此进行了说明。 还应考虑到、当您仅使用一个 EMIF 时、最大 SDRAM 大小为2GB。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    我有一个小问题。 在 TRM 写入的"中、假设有一个1 GiB 的外部存储器均匀地分布在两个地址空间上。 地址空间0的地址范围必须从偏移量0x2000_0000开始(请参阅表15-19)。" 表15-19中的总地址空间为1 GiB。 如何将2GiB 存储器连接到 EMIF1?
    我也希望仅使用具有 ECC 的 EMIF1。 我想使用2个 IC MT41K256M16和1个 IC MT41K512M8实现 ECC。 这是正确的配置吗?
    此致、Maxim。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果要使用2 GB DDR、应在 LISA_MAP 中将0x7设置为 SYS_SIZE。
    有关硬件部件的问题、请开始新主题。

    此致、
    Rishabh