This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM6548:TI-RTOS 何时支持 AM65x 的 PRP/HSR?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/765784/rtos-am6548-when-is-prp-hsr-for-am65x-going-to-be-supported-in-ti-rtos

器件型号:AM6548

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

请告知 TI-RTOS 何时支持 AM65x 的 PRP/HSR。

我在  Processor SDK 5.2 - RTOS 版本亮点中没有看到任何有关 PRP/HSR 的提及:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗拉基米尔

    AM65x 上的 HSR/PRP 支持尚未最终确定。 您是否对发布有特定的时间范围要求?

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grett、

    我的客户可以在没有 HSR/PRP 支持的情况下开始开发、并在最后一步(2019年5月)中添加此功能。

    到目前他们是否能够获得所需的资源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    AM65x 上的 HSR/PRP 支持可能不会在5月发生。 但是、客户可以将 EtherCAT R1.0.7版本引用到 AM65x IDK 上的端口 HSR/PRP、然后再引用到定制板。 我们不希望 PRU 固件发生更改。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、  

    感谢您的评论。

    您能否还大致估算 TI 何时实施 PRP/HSR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗拉基米尔

    直到19年第3季度、我们才计划发布支持 AM65x 的全新 HSR/PRP 版本。

    此致、
    Garrett