This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSIDK574:AM574x 和 AM6x 之间的 ECC 功能差异

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/766968/linux-tmdsidk574-difference-of-ecc-function-between-am574x-and-am6x

器件型号:TMDSIDK574

工具/软件:Linux

尊敬的 TI 专家:  

我正在寻找具有高存储器可靠性的解决方案来替代当前的解决方案 AM437x。 目前、AM574x 和 AM6x 都可以支持完整的 DDR ECC。 它们之间有何差异?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kang,

    这两个器件(AM574x 和 AM57x)之间的 DDR ECC 功能相似、但存在一些差异。 您可以比较 TRMS 部分:

    AM574x
    15.1.3 EMIF 概述
    15.3.4.14纠错和检测功能


    AM65x
    8.2.1 DDRSS 概述
    8.2.4.1.5数据错误检测和校正

    此致、
    帕维尔