This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM6548:AM6548#39;s OSPI 闪存是否支持 XIP?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/766662/rtos-am6548-does-am6548-s-ospi-flash-support-xip

器件型号:AM6548

工具/软件:TI-RTOS

您好、TI 工程师

我想知道 AM6548中的 OSPI 闪存是否支持 XIP?

如果它支持 XIP、那么我会将 bin 文件加载到 OSPI 闪存的地址0x0000中、并将引导模式转到 OSPI 闪存、

上电时、我认为它可以自动执行、我的想法是对的吗?

如果它不支持 XIP、那么我需要一个 SBL 将它从 OSPI 闪存复制到其他存储器、例如 OCM、MSMC-RAM  、我的想法是对的吗?

此致  

但愿陈如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希望、

    AM6548上的 OSPI 和 QSPIn`t 支持 XIP、但器件上的引导加载程序不支持此运行模式。 原因是该器件的引导 ROM 设计为在通用且安全的器件上引导。

    在n`tn`t 中、需要从闪存对启动映像进行身份验证和/或解密、这是无法完成的、因此 ROM 不允许 XIP 模式。 TRM 中的初始化一章目前有一个文献错误、因为当前版本表明 OSPI 和 QSPI 引导支持 XIP 引导。

    是的、您可以使用 SBL 将映像从闪存复制到器件存储器中。 在需要初始化 DDR 的系统以及需要引导 A53和 R5F 应用的系统中、SBL 也是必需的、因为该器件上的 ROM 仅加载 R5F 应用、有助于加载 DMSC 固件(SYSFW)

    如果您对此问题有任何后续问题、请告诉我。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Rahul
    非常感谢,我在阅读您的回答后已经知道了。
    此致
    但愿陈如此