This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320TCI6614:TMS320TCI6614硬件上描述了哪些引脚? 它是否使用无 ECC 信号的 DDR?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/766828/linux-tms320tci6614-which-pins-are-described-on-the-tms320tci6614-hardware-and-is-it-using-ddr-without-ecc-signal

器件型号:TMS320TCI6614

工具/软件:Linux

设计

下图是从 TI 网站下载的 DDR 布线延迟计算表、其中有两个参数 DQS_ECC 和 CK_ECC。 DDR 没有响应引脚。 您能否向我展示 TMS320TCI6614硬件上描述的引脚?

下图是 TMS320TCI6614手册的内容、其中包含 ECC 的说明。 是否可以理解为我们使用的是无 ECC 信号的 DDR? 我从未见过具有 ECC 信号线的 DDR、对吗?

非常感谢!

此致

埃尔萨