This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC33:更新我的 DSP

Guru**** 1455700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6727B, TMS320C6455, TMS320C6457
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/764992/tms320vc33-update-my-dsp

器件型号:TMS320VC33
主题中讨论的其他器件:TMS320C6727BTMS320C6455TMS320C6457

我希望更新我在几个产品中使用的 DSP。 我目前正在使用 TMS320VC33-150。
不要介意每台设备的成本是否为100美元。

我在 TI 网站上看到的设备:
TMS320C6727B
TMS320C6455
TMS320C6457

我需要的东西:
1-驱动 DSP 软件循环的外部中断。
32位接口数据总线(EMIF)、用于将数据移动到 CPU、FPGA、NOR 闪存和 SRAM。
3.3V I/O 接口。
64位双精度浮点算术。
在裸机上运行 C 代码。
至少是处理能力的两倍。

如果有人提出值得赞赏的建议。

Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alan、
    感谢您考虑和使用我们的产品。
    如果您需要浮点、请查看 TMS320C66x 系列
    www.ti.com/.../products.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alan、
    我要关闭此帖子。 如果您有更多问题、我们可以重新打开它。