请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320VC33 主题中讨论的其他器件:TMS320C6727B、 TMS320C6455、 TMS320C6457
我希望更新我在几个产品中使用的 DSP。 我目前正在使用 TMS320VC33-150。
不要介意每台设备的成本是否为100美元。
我在 TI 网站上看到的设备:
TMS320C6727B
TMS320C6455
TMS320C6457
我需要的东西:
1-驱动 DSP 软件循环的外部中断。
32位接口数据总线(EMIF)、用于将数据移动到 CPU、FPGA、NOR 闪存和 SRAM。
3.3V I/O 接口。
64位双精度浮点算术。
在裸机上运行 C 代码。
至少是处理能力的两倍。
如果有人提出值得赞赏的建议。
Alan