This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM4372:为什么云版本的 Pinmux 工具与 PC 版本的 Pinmux 工具之间的 PinMux 工具输出 C 文件不同?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/766554/rtos-am4372-why-pinmux-tool-output-c-file-is-different-between-pinmux-tool-of-the-cloud-version-and-pc-version

器件型号:AM4372

工具/软件:TI-RTOS

您好,香榭丽舍

plz 参见随附的这2个。

问题1. 为什么 Pinmux 工具输出不同?

问题2. 我们应该使用哪个版本来与 AM435 PDK 1.0.13配合使用?

BR RIO

e2e.ti.com/.../PinMux_5F00_output_5F00_TI_5F00_Pinmux_5F00_Cloud.7ze2e.ti.com/.../PinMux_5F00_output_5F00_TI_5F00_Pinmux_5F00_PC_5F00_V4.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 看起来您使用的是该工具的旧脱机版本。 我追溯到日志中、我们所做的更改出现在您的云文件中、而您的离线文件看起来已过时。 如果您确保使用的 是当前 v4.0.1530离线安装程序,则不会有任何差异。
    2. 如果您正在下载该工具、则应始终使用最新/最新版。 如果您使用的是 dev.ti.com、它将始终加载最新的。

    谢谢、

    Alex