工具/软件:Linux
尊敬的 先生:
我们使用了,SDK 03.03.00.04、使用的芯片是3352、定制了一块核心板,增加扩展芯片CH438(1扩8串口),目前的串口使用的和NAND 闪 存共同使用 GPMC、NAND 闪存使用 CS0、CH438使用CS1
芯片CH438脚 ALE 接到GPMC ALE 上。(Linux Kernel 4.4.41)
在GPMC 中打算使用(C14) EMU0.GPIO3[7]作为共享中断使用请帮忙份分析一下,对应的DTS 该如何配置。
dts 中(C14) EMU0.GPIO3[7]该如何配置。
中断父级=;
中断=
配置的对应TI 3352关系是如何 μ A
2. DTS 中对应的
REG =<1 0x20 8>; 这一块,第二位的0X20和GPMC 的对应关系如何。Ω
很棒!
关云