This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:AM3358

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/766221/am3358-am3358

器件型号:AM3358

大家好、

我在基于 AM3358(BZCZA100)微控制器的设计上执行 FMEA -我有两种故障模式、我想仔细检查:

如果 引脚 CAP_VBB_MPU 开路、AM3358 (BZCZA100)是否会停止正常运行?

数据表建议它是 内部 MPU_SRAM_LDO 的冗余电源、这样做对吗?  

因此、我还假设任何外部卡在高电平到3V3电源或低电平到 GND 都会损坏内部 MPU SRAM -您同意吗?

非常感谢您的任何建议/评论。


提前感谢


Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Roberto del cano48]1.AM3358 (BZCZA100)是否会在引脚 CAP_VBB_MPU 开路时停止正常运行?

    是的。

    [引用 user="Roberto del cano48">数据表建议它是 内部 MPU_SRAM_LDO 的冗余电源、这是对的吗?  [/报价]

    否、这是内部 LDO 输出电容器连接引脚。

    [引用 user="Roberto del cano48"]因此我还假设任何外部卡在3V3电源的高电平或接地的低电平会损坏内部 MPU SRAM -您是否同意?

    是的。