This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:ICSS0.PRU0 EnDAT 终端的灵活性

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP0050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/765774/am4379-flexibility-of-icss0-pru0-endat-terminals

器件型号:AM4379
主题中讨论的其他器件:TIDEP0050

您好!

我的客户正在制定 EnDAT 引脚的布局计划。

我们还将阅读 TIDEP0050 tidual5.pdf。

例如、只要 PinMuxTool 指示 ENDAT0_CLK 端子的候选器数为2。 N24或 AD24。
是这样吗?

我希望 EnDAT 引脚完全由固件操作、因此布局非常灵活。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EnDat 编码器实际上连接到 PRU-ICSS 中的"外设接口"。 AM437x TRM (http://www.ti.com/lit/pdf/spruhl7h)的30.4.1.2.6节介绍了此"外设接口"。 PRU-ICSS 中有一个内部多路复用器、可在暴露 PRU-ICSS GPIO 信号或"外设接口"信号(或 SD 信号或 MII 信号)之间进行选择。 表30-21显示了如何在 PRU-ICSS GPIO 引脚顶部叠加"外设接口"信号。

    从该表中可以看到、在特定情况下、ENDAT0_CLK (pr0_pru0_GPO[0])、信号仅在 PR0_pru0_gpo0引脚(即 N24)上进行多路复用。 如果您单击 AD24选择、则它实际上会从使用 PRU0切换到整个接口的 PRU1引脚、因为 AD24是 pr0_pru1_gpo0。

    Jason Reeder