请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6526 工具/软件:TI-RTOS
您好!
您能告诉我们总代码大小是多少 、包括 PSDK TI-RTOS、PRU 固件、ECAT 堆栈以及 AM6526上的 EtherCAT 从站的所有代码。?
所需的最小 ROM/Flash 大小和 DDR 大小是多少?
此致、
Hideaki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../ethercat_5F00_slave_5F00_full_5F00_AM65xx_5F00_arm.mapHideaki、
附加的是您可以计算和验证的存储器映射。 我在.text 段中提取了函数、根据文件名将它们分开、然后导入 Excel、结果如下:
TI-RTOS:~61KB
EtherCAT 从站堆栈:~48KB
外设驱动程序:~58KB
GCC libc:~8.8KB
PRU 固件位于发布包 中、协议\EtherCAT_SLAVE\firmware\g_v1.0:
- PRU0:ecat_frame_handler.bin (~8.2KB)
- PRU1:ecat_host_interface.bin (~7.6KB)
此致、Garrett