This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:采用 DDR3的 AM3358单侧组件放置。

Guru**** 2581775 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/765618/am3358-am3358-single-side-component-placement-with-ddr3

器件型号:AM3358

您好!

您是否曾尝试过使用 DDR3对 AM3358 (Sitara)进行单侧组件放置?

它是否起作用??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您打算将 AM335x 和 DDR 放置在电路板的同一侧、则可以在 BeagleBone Black 等许多设计中实现这一点。
    但是、如果您是要将包括去耦电容器在内的所有组件放置在电路板的同一侧、则绝对不建议这样做。 去耦电容器必须尽可能靠近其去耦的电源引脚放置、这意味着最好放置在电路板的另一侧、在 IC 下方、它们去耦、并且靠近去耦引脚。