请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDEP0020 主题中讨论的其他器件:AMIC120、
您好!
我想使用 AMIC120中的分立式电源解决方案来降低系统成本。
如果我们在 AMIC120中正确使用 RTC、我是否理解 TIDEP0020不能使用?
是否有 也可以将 RTC 与 AMIC120搭配使用的分立式电源解决方案?
此致、
U-SK
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
只能将 RTC 与此分立式电源解决方案结合使用、但不能进行测试、也不建议这样做。 为了实现仅 RTC、需要在3.3V 电源之前提供1.8V 电源。 为此、您需要 VDDS_RTC 的主5V 电源提供1.8V 电源。 然后、您将为 CAP_VDD_RTC 使用内部 LDO。 RTC_PORz 需要1ms 的延迟、以确保1.8V 电源在 RTC 复位释放之前保持稳定。 最后、您可以在此分立式解决方案中将 EN 信号驱动到3.3V 电源、从而对 SoC 电源进行定序。
我们认为这不是一个好的解决方案、因为使用许多 LDO 时、RTC 的电源效率会降低、从5V 到1.8V 到1.0V 不等。 对于功耗敏感型应用、外部 RTC 将是更好的选择。 此外、如果您添加足够的外部电路、可能不会比 PMIC 便宜。
此致、
Ahmad