This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6526:i2022勘误表对 AM65xx 的影响

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/765272/am6526-impact-of-i2022-errata-on-am65xx

器件型号:AM6526

您好!

我们担心 AM65xx 的 i2022勘误表。 它描述了只能使用寄存器 DDRPHY_ZQ0PR0对地址/控制和数据的输出驱动器阻抗和片上终端进行编程。

此勘误表和权变措施对哪些方面有影响 ?

通常、地址/控制和数据之间的布局拓扑是不同的。 因此、我们认为此勘误表对布局设计有很大限制。 这是正确的吗?

谢谢、此致、
Hideaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki、您可以正确地看到、addr/Ctrl 和数据通常有不同的控件、但由于勘误表、这些控件在 addr/data 和 ctrl 中是通用的。
    确保您的客户遵循 DDR 布局设计指南(www.ti.com/.../spraci2) 和高速布局指南(www.ti.com/.../spraar7)。
    由于此勘误表、我们建议在 EMIF 工具中使用34.3ohm 驱动器设置。 使用此设置并遵循设计指南、您的客户不应遇到任何问题。

    此致、
    James