请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2 工具/软件:Linux
EMIF1和 EMIF2的两个通道之间是否有地址分频建议?
使用双通道 DDR 时、软件是否可以设计为仅在 EMIF1通道的 DDR 中运行系统?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
EMIF1和 EMIF2的两个通道之间是否有地址分频建议?
使用双通道 DDR 时、软件是否可以设计为仅在 EMIF1通道的 DDR 中运行系统?
您好!
如果可能,对于您的应用程序,建议交错两个 EMIF 以提高带宽。 有关更多详细信息、请参阅以下应用手册的第18节: www.ti.com/.../SPRAC21
但是、您可以对存储器进行分区、使存储器的下半部分(或上半部分)全部位于 EMIF1或 EMIF2上。 上面提到的应用手册应该提供一个示例、说明如何在交错或非交错模式中设置 EMIF。 如果您有其他与此相关的问题、请告知我们。
此致、
Kevin