This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2E-17:TDA2E-17 EDMA3

Guru**** 2547640 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/765171/rtos-tda2e-17-tda2e-17-edma3

器件型号:TDA2E-17

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的 Sirs:

 TDA2E-17,中有 EDMA、可以使用 EDMA 在 A-15/DSP/IPU 中执行帧复制。 此外、TI 还在 VSDK 3_05_00_00 utils_dma.c 等中提供了相关的实现。

 我想知道、是否可以使用 EDMA 进行线/帧抽取? 如果可能、TI 是否有其示例代码?

此致、

/ckhsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    EDMA 不支持帧/行抽取、因为 DSS 具有专用的内部 DMA。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh:
    我不知道"DSS 具有专用的内部 DMA "、您能简单地解释一下吗?

    此致
    /ckhsu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请参阅 TDA2E TRM 的 DSS 一章。
    此致、
    Rishabh