This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6526:AM65xx 上的 Powerlink

Guru**** 2552120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/762124/am6526-powerlink-on-am65xx

器件型号:AM6526

您好!

我们需要 AM65xx 上的 POWERLINK 解决方案。 您是否知道任何第三方可以支持它? 或者有计划?
您是否知道 Port GmbH 或 KUNBUS GmbH 正在准备它?
如果他们有,您能告诉我们时间表和 联系人吗?

谢谢、此致、
松本秀美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki、
    目前没有计划、但我们始终可以根据业务案例来考虑。 我们将离线与您联系、讨论机会。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个针对 e2e 用户的注意事项:有一个名为"Be.Services"的3P 为 Sitara 器件提供 Powerlink、并可移植到我们的 AM65x。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在正在离线与营销人员讨论这个问题。