This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6412:TMS320C6412支持的最新 BIOS 软件-希望从 BIOS v5.31.02升级

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6412, SYSBIOS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/762316/rtos-tms320c6412-latest-bios-sw-supported-by-tms320c6412---looking-to-upgrade-from-bios-v5-31-02

器件型号:TMS320C6412
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

我正在维护一组 TMS320C6412使用的代码、当前正在运行以下软件:

  • CCS v3.3 (不主动使用 CCS、仅使用库)
  • C6000封装:CSL、RTDX、CGTOOLS、C6400DSPLIB
  • BIOS v5.31.02

支持此 DSP 的最新负载似乎是 DSP/BIOS v5.42.02.10。 这是升级到的最稳定版本吗? 我是否可以预测跳过这么多版本会出现任何问题?

重建代码不是问题、我不想使用任何新功能。 是否需要安装 Code Composer、或者能否将库安装为独立软件包?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amanda、

    我正在与 SYSBIOS 专家交流。 他们将能够更好地回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amanda、

    我简要看了这些版本之间的版本说明。 没有任何主要内容跳出(除了放弃 Solaris 主机和 RTDX 支持)。 虽然较新版本(5.42.02)与您的版本(5.31.02)兼容、但编译器有所不同。 这可能是最大的风险。

    如果您更改为5.42.02、我将使用推荐的 CCS。 这可保证您使用的是正确的编译器和其他工具。

    在作出决定之前、您可能需要查看最新版本和您的版本之间的发行说明、以防出现可能影响您的内容。 一个值得一看的好地方是: software-dl.ti.com/.../index.html

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您查看 Todd。 缺少 RTDX 支持应该可以。 在仿真期间可能用于初始开发。 如果我们将来需要使用仿真、那么使用这样一个旧的工具是没有意义的。 我已经浏览过大多数发行说明、但有很多版本、我不敢相信我没有错过任何重要的内容。

    我一直在研究 CCSv5.3.0的详细信息、如果可能、我希望尽量避免安装、尤其是在我们的使用中、我们不使用应用程序本身、而只使用库。 我们的代码库已经庞大、我不想带来任何不必要的花。 CCS v5.3.0中包含的库也有更新。 不打开 CCS 应用程序(如果我执行安装 CCS 路由)、是否可以安装软件包更新?

    为了进行测试、我可以在我的计算机上安装 CCS、但对于最终解决方案、这些库需要安装在服务器上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amanda、

    我也快速了解了这一点。 只是为了了解您的编译环境、您是否说您使用自己的 makefile 来编译所有代码? 您没有使用 CCS 项目管理器、对吧? 如果是这样,我认为迁移应该是合理的直接的。 正如 Todd 提到的、编译器更改的风险可能比 DSP/BIOS 更改更大。 您现在使用的编译器版本是什么?

    最新的 DSP/BIOS 5.42.02使用编译器7.3.1进行了验证。 我建议(对于启动器)使用相同的7.3.x 代码分支。 但是、我不建议具体使用7.3.1。 虽然这可能是 DSP/BIOS 5.42发布时最新和最大的编译器、但编译器分支中已经出现了多年的错误修复。 它看起来该分支中的最新版本是7.3.23。 我认为,这将是最好的起点。 如果代码库很大、尤其如此、也就是说、如果您使用的是某个初始版本、则可能会遇到许多编译器错误。 您可以下载编译器而不下载 CCS:

    software-dl.ti.com/.../download.htm

    我建议您下载 DSP/BIOS 5.42.02加上 C6000编译器7.3.23并进行拍摄。 根据您遇到的问题类型、您可以对此主题作出响应、也可以启动全新主题。

    此致、
    Brad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢后续 Brad。 我认为它会与 CGT v7.4.23一同使用、因为7.4.1版本是 CCSv5.3.0随附的版本。 我还没有尝试使用它进行编译、因为我提出了另一个相关的问题。 我认为 CSL 软件包会作为 CGT 软件包的一部分安装、但情况并非如此。

    在 TMS320C6412的站点上、CSL 的链接将使您转至:  http://www.ti.com/tool/sprc090

    但是这个库从2006年4月起为 v2.31.00.16、我似乎找不到任何对较新版本的引用。 是否有更新版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CSL 独立于编译器。 这是最终的 CSL 版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一点要澄清。 这是最终的"CSL2"版本。 对于64x+器件和更新版本、我们迁移到了"CSL3"、这是一种完全不同的软件架构。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速搜索使我转到文档 spraa10 (从 CSL2.x 迁移到 CSL3.x)、其中表1:CSL 支持值表显示 C6412仅受 CSL2支持。

    最后、我在 Linux 计算机上安装了以下组件:

    •   BIOS_5_42_02_10
    •   TI_CGT_C6000_7.4.23
    •   ccs3.3/C6000/CSL (不升级此版本)

    我已经更新了 makefile 文件中的所有路径(注意:我不使用 CCS)、但当我尝试编译时、我会遇到此错误:

    JS:"/home/bios_5_42_02_10/xdctools/include/utils.tci、第976行:错误:找不到'ti.platforms.generic'的 Platform.tc[IP]文件

    maked[1]:***[/BIOS/UppDspcfg.h 错误1

     

    我已经在/home/bios_5_42_02_10/xdctools/packages/ti/catalog/c6000中比较了 C6412.TCI 和 C64.TCI 的新 XDC 工具版本和旧 XDC 工具版本。 从内容上看,它们是相等的。 使用 BIOS_5_31_02的路径具有类似的结构。 我认为我的 tcf 文件遵循以下准则:

    环境["ti.BIOS.oldMemoryNames "]= true;

    /*加载通用平台*/

    VAR 参数={};

    params.clockrate = 720.000000;

    params.deviceName ="6412";

    params.catalogName =" ti.catalog.c6000";

    params.regs ={};

    params.regs.l2Mode ="4路高速缓存(0k)";

    utils.loadPlatform ("ti.platforms.generic"、params");

     

    或者、我尝试将'C6412.TCI'和'C64.TCI'文件从其在旧 XDC 工具路径中的位置复制到本地目录并导入文件:

    tconf -dconfig.importPath="/home/BiosUpgrade

    utils.importFile ("C6412");

     

    这也没有带来任何成功:

    JS:"./UppDsp.tcf"、第23行:左侧赋值无效。

    JS:utils.importFile ("C6412");

    JS:… ^μ A

    JS:"./UppDsp.tcf"、第23行:语法错误

    JS:utils.importFile ("C6412");

    JS:...... ^μ A

    JS:"./uppDsp.tcf"、第1行:编译产生了2个语法错误。

     

    您是否对我无法找到 ti.platforms.generic?的原因有任何建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来像是路径问题。 DSP/BIOS 5.42的大变化是为了消除对安装单独 xdctools 的依赖。 我想这会影响一些路径等 确保 tconf 包含的路径同时包含 C:\TI\BIOS_5_42_02_10\packages 和 C:\TI\BIOS_5_42_02_10\xdctools\packages。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我可以继续将其标记为 TI 认为已解决、还是有其他需要添加的内容?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、
    我仍有路径问题、但我还有一个问题:

    Brad、当您说"确保您的 tconf include 路径包含..."时、您的具体意思是什么? 我想确保我不会误解您的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    tconf 实用程序有一个搜索路径、例如类似于 C 编译器有一个搜索路径。 在 BIOS 的 docs/目录中的 Tconf 用户指南中对其进行了讨论。 有一个-p 选项可以将其传递为路径,另外还有 config.importPath 环境数组变量(请参阅第2.2.1节)。 下面是一个添加了几条路径的示例:

    tconf -dconfig.importPath="c:/include;d:/platforms" hello.tcf

    如果 tconf 工具未找到文件,则可能缺少路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Brad。 我错误地解释了您的建议、我将"tconf -Dconfig"用法放在了错误的位置。 要找到文件,我搜索了目录名:
    [a]$查找-type d | grep "generic"
    /packages/ti/platforms/generic 这是我需要的路径。 它是 tconf 路径上方的目录。
    /xdctools/packages/xdc/platform/generic
    /xdctools/packages/xdc/platform/generic/package

    然后我使用正确的路径更新了运行 tconf 的 rules 文件:
    CD ${
    这就是诀窍! 现在、我将跟踪其他编译错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amanda、

    很棒! 很高兴听到您再次取得进展。 希望编译器错误能够合理地直接纠正。 我希望在您开始运行时测试和调试后一切顺利!

    此致、
    Brad