This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2PXEVM:H264 ivahd 编码器在 tda2px EVM 上崩溃

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/762075/rtos-tda2pxevm-h264-ivahd-encoder-crashes-on-tda2px-evm

器件型号:TDA2PXEVM

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我正在运行将 其集成到我的示例应用中的 H.264编码器 API

在 TDA2PX EVM 板上。但在崩溃日志中、M4_0在运行时崩溃  

它在 RMAN_AssignResource 函数中崩溃。

将 M4_0堆大小增加到8MB 后、也会显示相同的问题。

此致

梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪种 API?
    已存在编码器链路、可将其编码为 h264格式。
    您只能不按任何顺序调用任何编解码器 API。
    您需要遵循链接实现、以了解如何以及按何种顺序调用 API、以及它们对输入等的期望值
    因此最好直接使用编码链路。

    此致、
    Anuj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该线程的任何更新都已存在很长时间。
    希望您能够使用我的输入解决您的问题。
    关闭螺纹。

    此致、
    Anuj