This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:TDA3中 UART 和 QSPI 引导的引导引脚

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/764385/tda3-boot-pins-for-uart-and-qspi-boot-in-tda3

器件型号:TDA3

尊敬的团队:

我在 TRM 中的 UART 和 QSPI 引导模式下、在引脚下方搜索了 ROM 代码、所有引导器件都应连接到这些引脚、对吧?

是否有任何方法可以使用其他引脚进行引导?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Si、

    RBL 使用一组固定的引脚进行引导。
    您不能使用其他引脚进行引导。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sung-IL:

    TDA3 ROM 仅在列出的引脚上多路复用 QSPI 或 UART 外设。