This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:AM335x

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/759793/linux-processor-sdk-am335x-am335x

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好,

我正在尝试将 Micro SD 卡连接到 Beagle Bone Black 上的 MMC2插槽。 是否有任何正文可以帮助我修改 DTS 文件以在 MMC2上启用 SD 卡接口。

还有 需要在 Cape 上进行分接的硬件引脚。

谢谢、

Annapurna.B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Annapurna、

    在没有原理图的情况下很难进行评论、但以下是与 Beagle Bone Black 相关的 DTS (AM335x-bone-common.dtsi)中更改的指针。 这只是您开始使用 DTS 更改的入门指南、并不完整

    检查连接到哪个 GPIO 芯片选择并更新"CD-GPIO"
    2.检查连接到哪些引脚时钟和数据、并正确设置 IOPAD 偏移和模式。 查看您的原理图并参考 AM335x 数据表以了解引脚。
    如果只有4个数据、则相应地更改总线宽度和 pinctrl-single、引脚
    您可以从如下所示添加条目开始
    mmc2{(&M)
    状态="正常";
    总线宽度=<0x8>;
    pinctrl-names ="default";
    pinctrl-0 =<&mmc2_PINs>;
    CD-GPIO =<&GPIO0 6 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    };

    mmc2_pins:pinmux_mmc2_pins{
    pinctrl-single、pins =<
    AM33XX_IOPAD (0x880、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE2)/* GPMC_csn1.mmc1_clk *
    AM33XX_IOPAD (0x884、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE2)/* GPMC_csn2.mmc1_cmd *
    AM33XX_IOPAD (0x800、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1)/* GPMC_ad0.mmc1_data0 *
    AM33XX_IOPAD (0x804、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1)/* GPMC_AD1.mmc1_DAT1 *
    AM33XX_IOPAD (0x808、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1)/* GPMC_AD2.mmc1_DAT2 *
    AM33XX_IOPAD (0x80c、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1)/* GPMC_ad3.mmc1_dat3 *
    AM33XX_IOPAD (0x810、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1)/* GPMC_AD4.mmc1_dat4 *
    AM33XX_IOPAD (0x814、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1)/* GPMC_ad5.mmc1_dat5 *
    AM33XX_IOPAD (0x818、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1)/* GPMC_AD6.mmc1_dat6 *
    AM33XX_IOPAD (0x81c、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1)/* GPMC_AD7.mmc1_dat7 *
    >;
    };
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Annapurna、

    如果您没有其他与此 e2e 主题相关的问题、请关闭/验证/解决此主题。

    此致、
    帕维尔