This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMDSOSKL137:如何从麦克风输入或线路输入获取波形数据?

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSOSKL137, OMAP-L137
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/763109/rtos-tmdsoskl137-how-to-get-the-waveform-data-from-mic-in-or-line-in

器件型号:TMDSOSKL137
主题中讨论的其他器件: OMAP-L137

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我的 EVM 是 TMDSOSKL137、我使用 的是 Processor SDK RTOS 05_02_00_10

我正在测试 PDK 示例  

C:\ti\pdk_omapl137_1_0_7\packages\MyExampleProjects\MCASP_Audio_evmOMAPL137_c674xExampleProject

我只想从 麦克风输入或线路输入中获取波形数据。 例如

任何建议都非常感谢您...

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我正在重新创建您的案例、并对连接到本示例的外设有疑问、具体如下:
    您是否对输入信号(线路/麦克风)使用3.5mm 插孔、或者您是否已将 CMB (圆形麦克风板)上有8个麦克风连接到 OMAP-L137 (通过扩展板)?
    www.spectrumdigital.com/.../
    www.ti.com/.../TIDA-01454

    此致、
    Michail
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我将使用3.5mm 插孔作为输入信号(线路和麦克风) 。    TMDSOSKL137

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在这种情况下、您发送到电路板的信号是纯模拟可闻信号、您可以使用 Audacity 等应用程序轻松记录该信号。 它有许多选项可用于调整录制设置并获得合理形状的波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的...你是对的...

    但我必须实时数字处理(在线)...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、在数字处理之前、您只需要实时可视化数据、而不需要将数据记录到文件中(例如)。
    是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的!!!!)正确!! 我想将 THR 数据可视化。

    此致、

    [quote user="Michail Georgiev">因此,您需要在数字处理之前实时 查看数据,而不是将数据记录到文件中(例如)。

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    出于演示目的、在不添加特殊硬件的情况下显示音频波形的最简单方法是使用普通 PC 的集成声卡。 只需将信号同时输入 PC 和 L137板的两个输入(线路或麦克风)即可。 在 PC 端、您可以根据所使用的操作系统(Linux、Win、MacOS 等)使用各种程序进行可视化。