This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5728:SBL CAN#39;T Work

Guru**** 1791630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/761304/ccs-am5728-sbl-can-t-work

器件型号:AM5728

工具/软件:Code Composer Studio

e2e.ti.com/.../6862.SBL.zipI 创建了一个引用了文章"在 AM572x GP EVM 上为 SBL 创建 CCS 工程"的 CCS 工程、并成功构建了该工程。 但是、当我在 SD 卡上加载 SBL 文件时、EVM 无法正常工作。 您能给我一些建议让它正常工作吗? 非常感谢。

文章和主题如下:e2e.ti.com/.../Creating-a-CCS-Project-for-SBL-on-AM572x-GP-EVM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够从 CCS 运行项目?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以,但是当我在 SDCard 上加载 MLO 文件时,它不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已将 AM572x EVM 设置为从 SD MMC 引导?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、当我加载 PDK 提供的 MLO 时、EVM 工作正常。 那么、项目中是否存在错误或生成 MLO 文件的方法? 我发现 tiimage.exe 需要一个称为加载地址的灯丝、我使用的是0x40300000、这是对的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用此处所述的顺序:
    software-dl.ti.com/.../Foundational_Components.html

    以生成 MLO。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我读过它、但它对我没有帮助。您能给我一个为定制板生成 MLO 的指南吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的项目在这里呆了一周、我很着急。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果使用定制板、则需要修改 SBL 源。 您需要注意以下事项:
    -使用与硬件匹配的设置初始化 DDR
    -初始化 PLL 和时钟
    -配置正确的引脚多路复用器。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经添加了定制板库、但是当我使用'gmake SBL limit_Board=customboard'时、没有 MLO 文件。我该怎么办?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您想将定制板添加到构建中、这是一个完全不同的过程。 分步指南如下:
    software-dl.ti.com/.../How_to_Guides.html

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将定制板添加到库,但如何获取 SBL 文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    过程是将定制电路板库、定制 LLD 源添加到 makefile.mk。 还更新了 build_config.mk、platform.mk、src_files_LLD.mk、board_component.mk、config.Bld、 package.bld 和 pdksetupenv.bat。

    请看一下这个 e2e:
    e2e.ti.com/.../2040948

    此致、
    Yordan