请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X 工具/软件:Linux
我安装了 ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-05.02.00.10-linux-x86-Install.bin。
在安装目录(/Linux-devkit/sysroots/...)下、 有一个带有 默认 Makefile 和 Rules.make 的 gcc 编译器。
在 Rules.make 中、CFLAGS=-March = armv7-a -marm -mfpu=neon -mfloat-abi= hard
我的 Linux 应用程序使用默认选项进行编译和执行。
对于带 ARM9的 AM437x、这是正确的吗? 我认为 ARM9不是有效的选择。